This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01495:U10是否是正确的器件?

Guru**** 2603875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1360352/tida-01495-u10-correct-part

器件型号:TIDA-01495

大家好、我已经在这个设计中工作了。 您可以建议一下 U10是不是正确的部件、它是在78L05、5V 稳压器列表中列出的、但有一个名为 IOS_15V 的输出网表。 从数据表中还可以看出、该网表标志的目标将寻找15V 而不是5V;这应该是用于生成5V 电压的 U7、U8 (UA78L15ACD)和 Q6。 是否可以改为 U10应该是78L15?

谢谢

瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信你是对的。 78L05和78L15彼此引脚对引脚、我认为设计人员在 sch 和 BOM 中更新器件型号时犯了一个错误。  

    Ryan Tan