请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010081 尊敬的先生:
我想评估这个"TIDA-010081"、其 输出电压为54V、输出电流为42安培。 为此、应修改哪些组件的值、请告知相关信息。
我很期待您的回复。
谢谢、此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我想评估这个"TIDA-010081"、其 输出电压为54V、输出电流为42安培。 为此、应修改哪些组件的值、请告知相关信息。
我很期待您的回复。
谢谢、此致。
您好!
让我们使用下面的帖子跟踪您的所有支持需求。
瑞安