This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10468:PMP10468的 Gerber 文件 zip 文件夹未打开

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1359563/pmp10468-zip-folder-of-gerber-file-for-pmp10468-not-opening

器件型号:PMP10468

您好!

我无法打开参考设计的 gerber 文件的 zip 文件。

每次从 TI 网站下载时都会注意到以下错误。

请提供适用于我们布局参考的光绘文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    我已联系 TI 网站团队解决此问题。 解决此问题后可以通知您。

    此致、

    余盛阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    我将等待它尽快解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    3月发生了政策变化。 要访问 Gerber 文件等内容、您需要登录 TI.com 帐户。  

    此致、

    余盛阳