This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:LM62460-Q1不工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM62460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1360520/tida-020047-lm62460-q1-not-working

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件:LM62460-Q1

您好!

我正在尝试了解 LM62460-Q1前置稳压器无法正常运行的原因。 当我在连接到 PRE_REG_PG 引脚的 R217处测量电压时、我发现其为0V。 这是否表明前置稳压器存在故障? 我是否应该考虑更换它以解决该问题?

PS:我正在使用 TIDA020047电路板。

 

此致

Amine。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    请检查:

    1.使能引脚上的电压是多少?  您在启用"多路复用器"中填充了哪些电阻器?  (R205、R206、R207和 R208)

    2. VIN 的电压是多少?

    3. SW 引脚上是否有任何活动?

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    以下是我的评论。  

    1.在使能引脚中、I 具有24O mV 电压。 已安装所有电阻器205,206、R207和 R208。

    2. 输入电压为12V

    SW 引脚中的3.0V  

    此致

    阿米内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    如果您在 SW 引脚上有稳定的3V 电 压、则会让我认为您具有会拖慢电源的大负载。  FET 导通、但输出没有上升到足以使其关断。 (调节)

    使能端应该为"high"状态。  因此、您需要确定要驱动此引脚的信号并取消填充 R206或 R207。  是否要使用 CAN 或以太网抑制?  卸下不使用的纸张。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    我们不使用以太网、我们仅使用 CAN FD1、我们不在"PRE_REG_EN"中提供任何内容。 在这种情况下、我是否需要移除 R206和 R207并在 J9连接器上为 PRE_REG_EN 引脚提供信号?

    此致

    阿米内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    您需要在启用时处于"high"状态。  因此、您需要决定要驱动该引脚的信号。  如果您不会使用任一 INH 驱动多路复用器、请从多路复用器中移除电阻器、并添加一个电阻器以上拉启用。  具体操作由您决定、但您需要确保启用降压。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助

    此致

    阿米内