This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740

Guru**** 2942480 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC27714, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1360431/pmp8740-pmp8740

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: UCC27714UCC28950

您好!

我们想  采用 PMP8740参考设计来设计输出为3kW、28V、108A 的直流/直流转换器。

输入为390到400VDC。

是否可以通过更改变压器、MOSFET 等设计来获得3kW 输出?  

请告诉我微控制器程序/代码的可用性

请建议我是否有任何其他参考设计符合此要求  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以以 PMP8740为起点、构建基于 PMP8740的1KW - 2kW 直流/直流转换器。

    这个直流/直流转换器具有用于全桥级的栅极驱动变压器、我想说的是栅极驱动器的2kW 是一个限制。

    对于3kW、我建议使用 UCC27714等半桥栅极驱动器。 您可以在 UCC27714 EVM 中找到其使用示例、可通过以下链接访问:

    https://www.ti.com/tool/UCC27714EVM-551

    如此处第7页的图1所示、两个 UCC27714驱动4个 MOSFET、并通过数字隔离器 ISO7240 (U4)隔离其输入。

    当然、您需要重新设计功率级、使其适应更高的功率。 在这种情况下、请在 UCC28950 Excel 计算表中输入您的主要数据、此处提供:

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC222

    关于 PMP8740的固件、我将在本主题中随附:

    e2e.ti.com/.../6327.Software-Rev_5F00_E.zip

    请考虑该软件未发布、因此必须按原样使用。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R·S·

    非常感谢