This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340UCD:有关中断和软启动的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23340UCD, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1360840/pmp23340ucd-questions-about-interrupts-and-softstart

器件型号:PMP23340UCD
主题中讨论的其他器件: UCD3138A

您好,

感谢您抽出时间。

我对 PMP23340UCD 有一些疑问。

   硬件:PMP23340UCD (UCD3138A)  
   Firmware:TI 提供的例程——UCDIBCFirmware  

对于软件启动我有点困惑、我最初的理解是、程序运行后的后台循环处理 PMBus 通信、而中断循环处理时间关键型任务(测量 ADC 输入、控制状态机、错误处理)。

问题:

  1. 在 init_interrupt()中配置 IRQ,但没有找到 dpwm2中断使能。
  2. 您能解释一下 standard_interrupt ()和 handle 函数中不同状态的转换条件吗?
  3. 我的理解是、程序启动并经过斜坡启动后、如果没有错误条件、状态将保持稳定、对吧?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    禁用 DPWM 周期中断。  

    您对状态机的理解是正确的。

    此致、
    肖恩