This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340UCD:DPWM 自动模式--开环系统在哪种 DPWM 模式下运行

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23340UCD, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1360835/pmp23340ucd-dpwm-automatic-mode--what-dpwm-mode-does-the-open-loop-system-operate-in

器件型号:PMP23340UCD
主题中讨论的其他器件: UCD3138A

您好,

感谢您抽出时间。

我对 PMP23340UCD 有一些疑问。

   硬件:PMP23340UCD (UCD3138A)  
   Firmware:TI 提供的例程——UCDIBCFirmware  

问题:

  1. PMP23340UCD 在文档中被称为开环、这是否意味着 FE、滤波器不参与操作?(EAP0和 EAP1在原理图上都有输入)
  2. 如果是开环,、则 YN 取决于?
  3. PID_PERIOD_FACTOR 是什么意思?
  4. 在相同的 VIN 和负载条件下、调整频率时、VOUT 变化不显著、因为增益变化很小? (__LW_AT__DPWM 输出波形与调整后的频率)一致。
  5. 自动模式是否在开环下工作?此时 PWM 处于何种模式? 更改 FREQUENCY_SWITCH 会改变 PWM 模式吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.它被称为开环,因为在不同的负载和输入电压下频率不会改变。 但 PID 的工作方式类似于闭环。 环路饱和并钳制在最大值;

    2. yn 处于最大值饱和状态(例如0x197B70)

    3.  PID_PERIOD_FACTOR 用于调节开关周期。

    4.对,小增益不能改变输出;

    5.启动时、它工作在正常模式;启动后、它工作在谐振模式。

    此致、
    肖恩