This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER:

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1361690/fusion_digital_power_designer

器件型号:FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

版本7.10.1不支持同时连接到 PC 的多个 USB 接口适配器。 以前版本的软件可以扫描所有接口适配器并确定哪个接口适配器正在使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    让我内部检查一下。   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    这是适配器和软件的限制。 我无法确认哪个旧版本允许扫描多个适配器、因为我最早的版本具有相同的限制。  

    对此造成的不便、我们深表歉意。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的 TI USB-TO-GPIO 适配器版本为7.2.1 (2019年发布)。 USB-TO-GPIO 现已停产。  为了通过命令行连接更新的 USB-TO-GPIO -2 (2022年发布)、我必须升级到版本7.10.1。 版本7.2.1支持扫描功能以确定使用的是哪种适配器、但最新版本不支持。 您是否暗示、即使此功能曾经得到支持、也没有办法 重新获得它?

    谢谢。
    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    没错。   由于新适配器的限制、没有计划重新实施此功能。

    此致、

    布里顿