This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:查找 PSPICE 文件或类似文件

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1362481/ucc28750-looking-for-a-pspice-file-or-similar

器件型号:UCC28750

我正在寻找一种组件、其与电子设计一起将540v (DC)输入转换为28v (DC)输出、电流输出范围为1A 到3A。

搜索后、我找到了 UCC28750芯片、但没有可下载的 PSpice 或类似文件可用于对系统进行仿真。

有没有人使用此芯片进行过仿真?
有什么与 UCC28750类似的东西吗?

我在图像中连接了我们要为前面提到的电压转换创建的电路。

提前感谢、
亚洲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Asier、

    我将关闭此线程、因为它是在多个实例中打开的。

    此致、

    哈里什