This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:UCC21530 PCB 迹线设计

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1361014/tida-00366-ucc21530-pcb-trace-design

器件型号:TIDA-00366

您好!

我使用 TIDA-00366中的许多硬件和设计电路设计了一个12KW 三相电机逆变器。  通过根据消费者要求添加或发射组件、该设计可针对标量、含传感器或无传感器控制进行定制。  该组件采用2个主要的 PCB 层。 顶层包括所有逻辑电平控制以及与传感器和外部控制系统的连接。  第二层包含用于三相的高压电流/电压检测、VBUS 电压检测、IGBT 温度检测、IGBT 驱动器和隔离式 IGBT 驱动器电源电路。  该设计使用 Infineon 的 IGBT 模块  FS75R12W2T4、可直接焊接到第二层。  这有助于最大限度地减小从 IGBT 驱动器到 IGBT 模块的迹线电感。   

我已经回顾了 TI 和 Infineon 关于 IGBT 驱动器到 IGBT 模块迹线设计要求的最佳实践。  是否可以在我提交 PCB 设计进行制造前、让某人查看 PCB 设计?  (这是在我遇到振铃和误导通的主要问题后进行的第二次设计尝试。)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stn:

    感谢 您评估我们的参考设计并根据请求与我们联系。

    我们将与现场支持团队建立联系、并很快与您联系。

    此致、

    杰罗姆·尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有人可以审查我的 PCB 设计?  我想把它弄清楚。   

    此致、