This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01352:可调节高压电源设计(请求提供相关的 IC 建议)

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R15, CSD19506KCS, LM5030, TPS7B84-Q1, CSD19536KCS, TLV171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1359896/tida-01352-adjustable-high-voltage-power-design-request-for-relevant-ic-recommendations

器件型号:TIDA-01352
主题中讨论的其他器件:LM5030TPS7B84-Q1、TPSM365R15、 CSD19536KCS、CSD19506KCS、 TLV171

黑尔语。

我需要设计一个可调高电压电源、如下面的方框图所示。

请推荐符合我们规格的推挽控制器和 MOSFET。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。

    理想情况下、LM5030应用作控制器。 我们会尽快回复您并提供完整的建议。

    此致、

    桑贾伊·R·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,seungpum kang

    感谢您对 TI 解决方案的深入探讨和关注。

    选择解决方案。 Sanjay 先生指出、LM5030是推挽式拓扑的理想器件。 以下是我的全部建议。

    1.推挽式控制器:LM5030

    2. LM5030电源: TPSM365R15或 TPS7B84-Q1

    MOSFET: CSD19506KCS 或 CSD19536KCS。

    4.变压器比:>13.3. 建议13.5或14.

    5.外部误差放大器:TLV171。

    6.整流二极管:1000V/10A

    如果您需要进一步的支持、请随时告诉我们。

    谢谢。

    此致、

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Xu:

    感谢您的答复。

    我希望对电路进行设计并进行检查。

    谢谢。