This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11302:PMP11302 Re 设计支持

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11302, UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1356039/pmp11302-pmp11302-re-design-support

器件型号:PMP11302
主题中讨论的其他器件: UCC28881

您好!

我目前正在为自己的应用设计电源。 我的输入约束与 PMP11302设计的规格略有不同。

输入规格:

输入电压:1200V

输出:12V

负载电流:100mA (最大值)

因此、为了满足输入规格、我进行了以下更改:

  • 已更改输入端电容器的额定电压和值。
  • 将 MOSFET 额定值更改为更高。
  • 将续流二极管和电感器两端二极管(D10和 D1)更改为两个串联二极管以处理高电压。

以下是我根据我的新规格重新设计此 EVM 时遇到的问题:

  1. 更改电容值时、是否需要更改电容两端连接的平衡电阻的值?
  2. 我是否需要担心 决定 FET 关断和导通速度的外部 MOSFET 规格、如输入电容(Ciss)? 尤其是 R13的值?
  3. 当在输入端施加1200V 的高电压时、如何计算 FET 两端的确切电压? 我知道齐纳二极管是根据齐纳电流进行调节的、并且它可能因不同的输入电压而异。
  4. 是否需要在更换器件时更改与 FET 并联连接的缓冲电路?
  5. 在器件的关断期间、二极管 D10和 D1上预期电压有多大? 是否应该考虑将两个二极管串联更换为具有1500V 等更高规格的单个二极管、反向恢复时间小于75nS? 流经这些二极管的最大功耗或 WCCA 电流是多少?
  6. 我可以在空载条件下指望 PMP11302提供稳定的输出吗? 根据数据表建议、UCC28881的输出端是否必须使用齐纳二极管或负载才能获得稳定的输出?
  7. 在 PMP11302设计的测试过程中,我正好将反馈电阻器 R8短路,现在我在输出端观察到高电压。 我看到输出端的空载电压大约为60V。 在确定我将反馈电阻器短路时设计可能出错的地方时、是否需要您的专家建议? 我还可以看到、该器件不再根据其规格支持任何负载。 请说明一下这种情况?  

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amal、

    感谢您与我们联系。

    1.泄放电阻器可能不需要更改。 这将取决于所看到的是否存在任何不平衡。

    2.外部 MOSFET 需要有足够的电荷(栅极电容)在内部 MOSFET 处于导通状态期间保持导通。 栅极电阻器应尽可能小、以减少导通和关断延迟。 最好从10欧姆开始、然后相应地降低。

    3. 我会随附一份应用手册供您检查此标准。

    https://www.ti.com/lit/ta rts/ssztbz6/ssztbz6.pdf?ts = 1714551803671&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您还可以在设计报告中验证这一点、其中高于齐纳钳位电压的过高电压将必须由外部 FET 处理、

    4.必须根据波形进行检查。

    5. 1500V、建议的恢复时间应是安全的。

    6.是、需要预载电阻

    7.我不知道为什么你会短路 R8. FN 引脚需要1V 的电压来保持开/关控制的稳压。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送

     

     

    编修。 "我不知道你为什么会将 R8短路。 FN 引脚需要1V 的电压来保持开/关控制的稳压状态。" 我们试图通过短接反馈电阻器值来分析最坏情况、以查看影响。 通常、在任何设计中实现它之前、我们都要进行建设性和破坏性分析、以查看器件的性能。 该器件在高电压下运行、因此分析其性能非常重要。 如前文所述、我们确实将反馈短路、观察到峰值输出电压为60V。SMPS IC 的输出直接连接到 LDO、而没有负载、会导致 LDO 损坏(TLV70433)。 我们甚至移除了齐纳二极管、因为我们已更改反馈电阻器以从 PMP11302获得12V 输出。 因此简而言之、SMPS IC 的输出直接连接到 LDO 的输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amal、

    感谢您的澄清。 当 FB 始终为零时、UCC28881可能始终以62khz 的频率进行脉冲、从而导致输出电压增大。 在这种情况下、可能需要包括输出 OVP 以应对最坏的情况。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    如上所述、我将输入电容器从3个串联更改为4个10uF 电容器、以耐受高输入电压、并将 FET Q1更改为 IPD90R1K2C3。

    我成功测试了电路的相间电压415VAC。

    当我尝试加载高于415VAC 的电路时, 输出从12.8V 突然下降至9V 至10V。

    请注意、我使用 STM 中的 FET 和三个串联电容器对原始设计进行高于415VAC 的相间测试时、可以很好地工作。 在这件事上可能会出什么问题?

    请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amal、

    您必须找到 可能导致此问题的原因。 我怀疑的一点是、可能会达到导通时间电流限制、从而导致电压下降。 此外、您可能需要检查是否存在电感器电流失控保护、其中可能触发 Ton < Ton_to 且电压可能下降。

    谢谢!

    此致、

    哈里什