This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:在仿真中未获得所需输出| TPS63060

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS631010, TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1360758/tps63060-not-getting-required-output-in-simulation-tps63060

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件: TPS631010TPS63805

TI 团队您好

我是 Chauhan Mihir、我在 Aimtron Technologies Pvt. Ltd 工作、担任硬件设计工程师。

目前、我正在研究一个新项目、只是处于设计阶段。 我们团队正在考虑使用 TPS63060降压/升压 IC 来获取 TPS63060的恒定输出电压(3.3V)和输入电压、这些器件通过输出电压范围为3.0V 至4.2V 的锂离子电池供电。

我正尝试使用两种不同的仿真工具来仿真 TPS63060 IC 的基本电路。

  1. 首先、我尝试的是"WEBENCH 电源设计器"(可从您的支持网站上在线获取)。 但是、我找不到 TPS63060 IC。
  2. 我还在尝试使用"Tina 仿真器"。 I 是根据 IC 的参考电路生成的基本支持电路。 但是、我没有获得合适的输出电压。

附加了 TINA-SIMULATOR 软件和 WEBENCH Power Designer 图像供您参考。 请找到它。

        

请分享正确的模拟器软件名称-或-在线网络模拟器网站链接。 因此、我们可以在新项目的硬件定稿之前完成 TPS63060 IC 的电路。

谢谢。

三希尔超汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

    根据您的应用、推荐 TPS631010 (1A 输出电流)或 TPS63805/6/7(2A 输出电流)。 更小的尺寸和更低的成本。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张涛、您好!

    感谢您的快速响应和提供的建议器件。

    您能否共享适当的仿真器软件名称?或者-基于网络的仿真器在线网站链接进行仿真。

    因此、我们可以评估建议的器件或我们的原始器件(TPS63060)。

     

    谢谢。

    三希尔超汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

    PSpice for TI 的更多信息、您可以从 以下链接下载此软件。

    www.ti.com/.../PSPICE-FOR-TI

    有关 TPS63060的更多信息、已在下面的屏幕截图中找到多种仿真资源、请检查。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张涛、您好!

    感谢快速响应、我将下载此软件并模拟电路。

    如果我有任何疑问,那么我就告诉你。

    谢谢。

    三希尔超汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张涛、您好!

    我无法从给定的链接下载 PSpice 仿真器软件、因为该软件未显示下载选项。 它仅显示请求选项并要求填写表单。 提交填写好的表格后、返回请求页面。

    如果可能、请分享仿真器软件的 zip 文件。

    谢谢。

    三希尔超汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

    "我想,我不会骗你的。" 这个软件的软件包太大了、不能发送给我。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张涛、您好!

    好的、尽快告知我们。

    谢谢。

    三希尔超汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

    如何处理您的请求?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张涛、您好!

    我早上收到了用户 ID 和密码。 我下载了仿真器软件。 我构建 TPS63060电路并尝试运行。 但是、我没有获得任何输出电压。 我连接电路以及输入、输出和信号的波形。

    请推荐我的解决方案。 所以、我可以完成仿真并最终确定项目原理图。

      

    谢谢。

    三希尔超汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

    在我这边、仿真可以很好地进行、SCH 和波形如下面的屏幕截图所示。  

    在我们的原理图中没有发现明显的差异、但我看到您的运行时间小于1us? 是这样吗? 如果是、请延长仿真时间以查看将发生什么情况。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!

    根据您的建议、我将仿真时间从1uS 延长到了1ms、但是没有得到输出电压。

    附加了输入和输出波形以供您参考。

    为完整仿真提供任何其他解决方案建议。

    谢谢。

    三希尔超汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

    令人惊叹、我不知道发生了什么情况、您能使用我们的原始原理图进行尝试吗?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!

    我得到了仿真结果、该仿真非常有效。

    我将电阻器值1MEG 从1M.Hovever 更改为1、我将关闭票证。

    感谢您的支持。

    谢谢。

    三希尔超汉