This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 PSpice 仿真问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1361212/ucc28180-ucc28180-pspice-simulation-problem

器件型号:UCC28180

您好!

我正在  为 UCC28180提供的 SLUM423.ZIP 文件中运行 PSpice 模型。 我想知道默认电压(162V)的值是多少? 根据 Excel 文件 SLUC506中提供的设计计算器、 我想这个162V 是 从 RMS 输入电压到平均电压的转换值、但不确定指的是哪一个值。  

另外、我对 pspice 不太熟悉、因为默认的仿真配置文件在交流轻扫/噪声下运行、所以我需要仿真配置文件的一些指导。 当我将仿真配置文件编辑为时间域、并 将运行时间设置为1000ms 时、我观察到 Vload 在降低(而不是390V)。  

输出电流也是如此。  

感谢你的评分  

巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BAZ:  

    162V 直流电源表示115Vrms 交流线路电压的峰值。  它基本上是一个任意的电压作为分析的起点。  
    DC 用于加速仿真。  
    您可以将其更改为所需的任何(合理)值、通常在100V 至375V 的范围内、以评估线路电压范围内的频率响应变化。

    我认为时域的改变不起作用、因为反馈网络串联了很大的电感器。   此电感器(和大电容)用于将交流扫描信号注入反馈、但我认为它会干扰正常的瞬态运行。   
    我建议将 L 和 C 与反馈断开、并将 Vout 直接连接到49.9R 电阻器。  然后运行瞬态分析。   

    我本来想自己进行尝试、但当我打开 PSpice 程序时、它通知我有可用的更新、因此我加载了该更新。  现在它已加载、我无法启动 PSpice。  我想我必须删除所有内容并从 TI.com 站点重新加载 PSpice。  

    此致、

    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    非常感谢。 它现在开始工作了。  

    此致、

    巴斯