This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30720:申请拥有用于测试和定制新设计的评估模块

Guru**** 2535230 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP30720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1363042/pmp30720-request-to-have-evaluation-module-for-testing-and-customize-for-our-new-design

器件型号:PMP30720

大家好、

美好的一天...

在我寻找宽输入范围电源时、我发现了适合我们设计的 PMP30720 TI 设计模块。 是否可以共享您在设计阶段准备的设计计算表、以及您能否提供 EVM 模块(如果有)以供购买。  

我想知道下面列出的几个设计参数。

1.占空比(最小值和最大值)

2. IPK 的初级电流是多少

请分享设计计算方法和公式、以便于验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    参考设计不可购买、但我们可以为您查找的一些参数提供帮助、请给我们一些时间。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基准设计包含两级(升压、ACF)。 当输入电压介于20V 和130V 之间时、升压转换器将产生130V 的输出电压。因此、ACF 只能处理介于130V 和375V 之间的输入电压范围。如果您想要更详细的计算、请告诉我。

    谢谢。

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢... 我是否可以知道 EVM 板的 PCB 厚度和覆铜厚度。 另外、您能否分享设计文档、该文档介绍了驱动其他电路的电路的每个部分的工作和需求。 应用手册和设计文档(每个部分的说明)将帮助我们了解更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB 厚度为1盎司(35um)、但它使用散热器来消除热量。 请向我提供您的电子邮件、然后我可以向您发送更多详细信息。 如果您还有问题、我们也会给您造成混杂问题。 顺便说一句,周一有公共假日,我会在周二回来.

    谢谢。

    弗洛里