This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010081:有关变压器设计的描述

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1360515/tida-010081-description-about-transformer-design

器件型号:TIDA-010081

尊敬的 Ma'am 先生,

   我想自行评估 TIDA-010081 (1KW SMPS 参考设计)。 该设计中有三个变压器、分别为 T1、T2、T3。 T1在 LLC 转换器中用作磁化电感器。  

我没有获得此 T1 (部件号- 029H1-001)的任何详细信息。 我真诚地请求你,请给我提供有关 T1的任何详细信息,以便我可以克服我的问题。

我很期待您的回复。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、TIDA-010081左侧团队的设计人员。 如果您能分享系统要求、我们将向您推荐最新和相关的参考设计。 我想咨询我们的电源专家、请随时告诉我们您的设计要求。  

    瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您的关注和回复。

    在这里、我给出了我需要的变压器属性。 请为我提供应该在设计中使用的正确变压器类型。

    所需的变压器属性:

    1.匝数比(n)=3.6

    2.初级端子电压=450 VAC

    3.初级磁化电感=50uH

    4.初级绕组的额定电流(IWP)=18.51A

    次级端子电压= 54 VAC

    6.二次侧绕组的额定电流(ISW)=34.54A (中心抽头)

    7.最小开关频率=44.2KHz

    8.最大开关频率=118KHz

    9.初级侧与次级侧之间的绝缘=最适合您。

    请帮助我摆脱这个问题。 我很期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

                我想评估这个"TIDA-010081"、其 输出电压为54V、输出电流为42安培。 为此、应修改哪些组件的值、请告知相关信息。  

    我很期待您的回复。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您需要联系磁性元件供应商、帮助您根据上述参数制作变压器。 这需要是定制设计。

    谢谢。

    罗伯特