This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:Webench 线圈设计器:无法导出 CAD

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1362465/webench-power-designer-webench-coil-designer-unable-to-export-cad

您好、专家!

我会要求您提供帮助、帮助您找到我无法将线圈导出为任何 CAD 格式的错误之处。  

在我选择所需的 CAD 格式并点击 Export 按钮后、出现消息"Processing CAD Export"、一分钟后写入一条消息:

"CAD 导出未成功完成。

请检查您的连接或重试输入以继续。"

我曾尝试导出不同的线圈设计、不同的计算机和不同的浏览器、因此服务器端似乎有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabastian:

    感谢您的联系。

    请知悉我们的服务器因哪些 WEBENCH 基础架构停机而停机。  

    我们的专家团队正在处理这一问题。 一旦问题得到解决、我们将立即通知您。   

    谢谢!

    此致、

    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabastian:

    我们的专家已经解决了这个问题。  

    我们能够在 WEBENCH 线圈设计器上导出 CAD 文件。

    请立即尝试导出。

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sateesh,

    非常感谢。 现在、它运行得很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G