This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010056:TIDA-010056

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1362804/tida-010056-tida-010056

您能否提供逆变器或 BLDC 电机驱动器的直流链路电容的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    直流链路电容器的电容取决于以下许多因素:
    1.电容器材料和类型
    2.电容纹波电流
    3.温度范围,温度曲线,冷却
    4.输入直流/交流纹波电压、最低输入电压
    5.允许的纹波电压和频率
    6.最大功率和电流
    7.逆变器的 PWM 频率
    8.电机参数、相位电感

    ΔV^公式即可简单计算电容 C = Vbus /(32∗L∗ΔV∗fpwm 2)、Δ I 取决于电压和电流纹波、功率。 或者可以先使用1W~1uF 电解电容。

    实际上,这是一个复杂的问题,你可以从网站上搜索更多的论文或论文。

    谢谢!

    简森