This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:在 Webench 上导出设计的 Altium 原理图时出现问题

Guru**** 2888980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1362359/lm5160a-trouble-exporting-altium-schematic-for-design-on-webench

器件型号:LM5160A

尝试从 Webench Power Designer 导出 Altium Designer 原理图时、我不断收到"导出失败"消息。

请参阅公开设计链接- webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    提供的链接已损坏、请您能否 共享 WEBENCH 设计。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    很遗憾、您提供的链接已损坏。  如果您看到自己发布了什么内容、那么地址不是完整的地址。

    您能否使用共享设计功能?  谢谢。

    Davvid.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、由于某种原因、论坛无法让我发布设计的网络链接-但下面是详细信息
    LM5160ADNTR 直流/直流电路
    最小输入 DC15V
    最大输入 DC50V
    输出 DC12V @0.5A
    您能否为 Altium 导出原理图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 Sam:

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../WBDesign1007_5F00_AltiumDesigner.zip

    大卫。