This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01504:数据转换器论坛

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE881H1, DAC8740H, AFE882H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1363522/tida-01504-data-converters-forum

器件型号:TIDA-01504
主题中讨论的其他器件:DAC8740HAFE882H1、AFE881H1

尊敬的 Buddy:

此设计指南包含 HART I/F、您能否帮助共享 HART DLL 代码以支持最后一个协议? 谢谢。

此致、

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、


    抱歉、我们没有要分发的 HART 协议栈代码。 如果您浏览设计指南、本文档结尾的确认信息(第25页)提到了一家名为 Smart Embedded Systems 的公司。

    这家公司编写了 HART 协议栈、并且他们拥有代码的权限、因此我们无法分发。 我们已经与他们签订了几个支持 HART 的设计的合同。 如果您有兴趣联系他们进行 HART 开发、以下是他们网站的链接。

    http://www.smartembeddedsystems.com/

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    但是、如果您对 DAC8740H 或新的 AFE881H1或 AFE882H1 HART 调制解调器有疑问、请在此处发帖或启动新的线程、我可以帮助您使用这些器件。

    约瑟夫·吴