This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:光隔离式反馈

Guru**** 2898920 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP7246, PMP10110, UCC28950, PMP8606, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1341197/pmp8740-opto-isolated-feedback

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件:UCC28950PMP8606、PMP10110、PMP7246

您好、TI 专家

我正在将 UCC28950 PSFB IC 用于 EV 充电器原型

输入为380V DC 至425V DC、功率为3500瓦

我想首先单独评估 PSFB 控制器 IC、并想知道遵循 PMP8606的光电反馈系统的计算过程

附件是我在演示文稿结尾使用的原理图和  

谢谢!

e2e.ti.com/.../SLUC222D_5F00_3_5F00_5kw.xlse2e.ti.com/.../PSFB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    您可以使用 PMP8740中的反馈部分并添加光耦合器、这与 PMP10110设计类似(https://www.ti.com/tool/PMP10110)

    在 PMP8740中、D1和 D3会下拉 U2的引脚2、而 R2是上拉电阻器。

    可以按照 PMP10110的方式来实现、其中 D10和 D11等效于 PMP8740中的二极管、而此处的上拉电阻为 R37 (还定义了通过发射极二极管的电流)。 现在、如果您使用 PMP10110反馈电路、您可以将 U4的引脚3接地、并将 U4的引脚4连接到 UCC28950的 EA+引脚(引脚2)。

    如果这有道理、请告知 MW。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    谢谢、我这么做、让我来澄清一件事、而不是 EA+引脚、我能否按照 PMP8606中的说明使用 EA-引脚

    随附我更新的原理图、请确认其功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    谢谢、我这么做、让我来澄清一件事、而不是 EA+引脚、我能否按照 PMP8606中的说明使用 EA-引脚

    随附我更新的原理图、请确认其功能

    e2e.ti.com/.../psfb_5F00_updated.pdfe2e.ti.com/.../opto.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    这两种解决方案,连接光耦合器的输出到 EA+(PMP8740)或如 PMP8606 (EA-)是可能的,即使我不得不选择,我更喜欢我的方法在 PMP8740 :-)。

    无论如何、如果可能、请在您将光耦合器连接到 EA-引脚后向我发送原理图。  

    另外、通过分析原理图、只需考虑 R8和 R46不能被选作零欧姆电阻、否则、当 Q13和 Q14在特定占空比下开关时、这些小信号 MOSEFT 将使这些电容器短路、并且 C5和 C17上不会有任何电压。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    谢谢、我更改了 R8和 R46、到目前为止、我只测试 PSFB 电路板并通过微控制器提供 Vref 信号。

    我计算出设定电压为2.8V、输出电压检测也为2.8V

    当我打开 MCU 和 PSFB 控制器时、没有 PWM 输出出现

    已将 PSFB 和光电部分的原理图更新为 EA-部分

    请让我知道需要做什么修正

    e2e.ti.com/.../opto1.pdfe2e.ti.com/.../4478.psfb_5F00_updated.pdf

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您能否更新  

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    您能否使用仪表或者更好地使用示波器测量 R56 (光耦合器 Vopto 的输出)上以接地为基准的电压? 如果该电压为零、则控制器应生成所有 PWM 信号。 如果电路板中的 Vopto 大于2.5V、则将没有 PWM。

    请告诉我。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Roberto  

    各个点的 PFA 范围数据、要测试、我已将 Vref 和 IREF 从100%占空比指定为1%占空比 并在数秒内捕获整个时间范围等、

    U39引脚3至 GNDS

    U39引脚5至 GNDS

    U39引脚1至 GNDS

    U39引脚7至 GNDS  

    通过 R235

    U17引脚1至2  

    U17 引脚4至3

    跨 R56

    谢谢!

    请告诉我将要做的更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、您能检查一下吗?请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    抱歉、昨天是在德国度假。

    我在这里看到两件事:

    1) 1)看起来 R228具有10k Ω 的限值电阻;如果 U17的 CTR 低于100%、则流经该电阻器的电流可能不足。 不过、这不会影响您的电流测量。 无论如何、请为 R228使用4.7k Ω 以具有裕度。

    2) 2)当您在 U39的引脚2或6上有某种基准时、并且在网络 V_SNS 或 I-BAT-IST 上没有电压(例如、Vout 和 Iout 都为零的情况)时、控制器 U1应提供脉冲。

    我假设您已经通过为净 PSFB_EN 提供3.3V 或5V 来激活 U1、对吗? 如果不是、请以这种方式激活控制器。

    此外、请检查是否为 U39供电、引脚8的供电电压是否为12V。

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto

    谢谢、我将更改为4.7K 并选中

    很抱歉在假期打扰了你

    此致

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我已从反馈部分中删除电流部分路径、并且能够控制电压、不会从 MCU 提供 Vref 信号

    然后、我绕过了电压部分、在将电流部分完全保持在负载侧后、可以进行电流控制

    加载变阻器后、将电流限制为7A 附加的 PSFB 初级侧电流、

    没有实现3kW 功率转换器的原因

    输入为400V DC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    当您说:

    1) 1)"我已从反馈部分中删除当前部分路径"、您是说删除了 D3?

    2) 2)"能够通过 MCU 提供 Vref 信号来控制电压"、哪个电压?

    3) 3)"我绕过了电压部分"、您是说删除了 D57?

    4)"电流控制是可能的"、电流是多少?

    5)"我在加载端完全保留了当前的部分",对不起,我不明白这一点。

    您能告诉我问题的答案吗? 另外、您能否添加功率级原理图?

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    是的、我删除了 D3以单独验证电压部分、我的意思是通过改变 MCU 的 PWM_Vref 信号使输出电压达到最大420V 直流。

    然后、我删除了电压部分、移除了 D57、并连接了 PSFB 输出侧的变阻器负载、然后将 PWM_Iref 从100%逐渐增加至10%、输出电流从0逐渐增加至7A、然后稳定

    现在仅凭此电流控制、我就想直至8A、但8A/420V 输入直流为340V 直流、而输入为400V 直流时、转换器会将输出限制为7A 和350V 直流

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    好的、现在一切都很清楚、谢谢。

    请注意、当 UCC28950的 CS 引脚上的峰值电压达到2V 时、转换器将开始限制电流、因此请检查您是否在 D2的阴极上看到电流感应电压> 2V。

    此外、请再次检查当您将 PWM_IREF 设置为最大值时、U39的引脚5上的等效电压是否高于最大功率级输出电流下的电流感应信号输出电压。 抱歉、如果您需要更精确地分析并确切指出要检查的电压、我还需要功率级原理图。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    是 CT 限制功率,我已经把负载电阻替换为100欧姆,2W

    现在可以控制到3kW、8A 变阻器负载

    感谢您的支持

    我会检查以在同一光耦中同时包含 V 和 I、并请告诉我实现 ZVS/ZCS 的步骤 、因为在满载时 PSFB FET、二极管和变压器会加热

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    很高兴看到您解决了该限制电源问题。

    我假设您在 PSFB 初级侧使用 MOSFET、在次级侧使用二极管、还是同时使用同步 FET?

    如果使用二极管、请确保使用 SiC 二极管。

    如果使用同步 FET、对于此高 Vout 电压应用、我建议使用4个同步 FET 而不是中心抽头整流、因为这会降低电压应力。

    要在初级侧实现 ZVS、需要添加一个匀场电感器、因为仅依靠变压器的泄漏电感可提高满载效率、但会降低轻载和中等负载效率。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    是的、我在次级侧使用 SIC 二极管。

    我将添加匀场电感器、并探讨

    感谢罗伯托

    此致  

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我添加了值为10uH 的匀场电感器、将所有四个 MOSFET 全部吹走

    我已经用新的 FET 替换了、并完全移除了匀场电感器、在满负荷的情况下、初级 MOSFET 达到95度、并且仍然在增加。现在温度是问题所在

    我观察到、即使在满载时、它也在 DCM 模式下运行。我更改了 RDCM 值、也没有响应

    我现在该怎么办?

    谢谢!

    文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto  

    您能否更新

    谢谢!

    文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我对功率级有几个问题:

    1) 1)根据您一开始附上的 Excel 计算数据表、您选择了变压器的初级磁化电感= 1.33 mH....ca、您确认吗?

    2)此外、您是否确认您使用202uH 作为输出电感器(Excel 工作表中也提到了这一点)?

    3) 3)是否在所有 MOSFET 上使用散热器?

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    是变压器为1.33mH

    输出侧仅使用10uH

    所有四个 MOSFET 和输出二极管均置于散热器中

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我想问一下、您为什么仅使用10uH 的输出电感? 在这个值下、输出纹波电流将非常高、并且转换器将始终运行在 DCM 模式下...

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我已经检查了电压和电流、

    在输出端、它仅处于 CCM 模式

    这就是为什么我没有增加 L 值

    在此期间、遵循 PSFB 初级侧电流

    这处于 DCM 模式

    我希望它清晰

    如果有、请告诉我

    谢谢  

    文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我能问一下第一个屏幕截图上的红线是什么吗? 橙线是什么?

    它们在哪个负载电流条件下测得? 您是否可以将时间刻度设置为1usec/div?

    在第二个屏幕截图中、红线是变压器电流(初级侧绕组)、对吗? 您能否将时间刻度设置为1usec/div?

    根据这张屏幕截图、您可以看到初级侧的峰值为~ 30 A。 相当于12kW power...it 其实很奇怪,只有在输出电感电流很高的情况下才能解释…… 您能仔细检查一下吗?

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    橙线表示输出电压、红线表示输出电流  

    第二个是变压器初级电流,所有读数在满载420V,8A 输出,输入为400V DC

    我还需要1us/div

    谢谢!

    文卡泰什 B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 当您生成新波形时、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    变压器电压和变压器电流初级侧(PSFB 变压器)为1us/div

    加热 PSFB FET 的原因可能是什么

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    您可以看到、初级电流显示出非常高的峰峰值电流。 这意味着 PSFB 的桥臂上工作在硬开关模式下(这将产生非常高的损耗)、而另一个桥臂将工作在软开关模式下、但两个桥臂都具有较高的高频电流。

    解决方案是使用足够的输出电感器(此处您需要的电感器至少为120uH 或更佳的150uH)。

    您能否用较大的电感器替换输出电感器?

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以,只是一分钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto  

    我已将输出 L 更改为270uH

    在变压器 V 和 I 波形下方

    我得到的响应仍然相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    这真的很奇怪。 利用该电感器、您应该会看到非常接近随附波形的初级电流(摘自 UCC28950 Excel 计算表)。

    请尝试了解问题所在、或许可以通过截取输出电感器电流的屏幕截图来了解...

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我会检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    如何选择连接了 CT 次级侧与感应电流的 RRE 电阻器、从 UCC28950 Excel 计算表中、没有提到、只有 RS 供选择

    我参考了 PSFB PMP8740的2kW 设计、100K 是如何诞生的。

    请建议优化感应的值

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我错了、纠正错误、是否需要 RRE 电阻器的 RS 100倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto

    附加的输出电感器波形、

    I cjhange Tabset delay 能否,在600W 参考设计中,它计算为30ns ,但设置为346ns

    原因可能是什么、我可以尝试相同的方法吗?

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我不知道我是否已经向您发送了此邮件、但在以下链接中、您可以找到采用 UCC28950的 PSFB 的所有计算(反映 UCC28950 Excel 工作表):

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    在第12页的公式(91)上、RRE 的计算值为100 * Rs、所以你对这个值是正确的。

    这是最小值。 应选择最大值、以便 CT 中的磁化电流峰值乘以 RRE、产生必须低于 CT 二极管额定值的电压。 例如、如果峰值磁化电流为500uH、则该电流乘以 RRE 应低于二极管额定值。 500uH * 100kOhm 可产生50V 电压、这很正常(我相信二极管支持高达200V 的电压)。

    关于延迟时间、我通常在 100ns、200ns 范围内选择它们、并对其进行微调、以避免体二极管导通时间过长。 我想、您可能会希望执行相同的操作。

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外我没有找到输出电感器电流的屏幕截图、可以再附一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    很抱歉错过了、

    满载条件下的 PFA 输出电感纹波电流波形  

    如果需要任何改进、请提供建议

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    看起来转换器不稳定、因为振荡频率为417Hz、所以首先必须通过调整补偿网络来实现稳定的系统。

    还有一个问题:你可以用1 usec/div 时间刻度来做一个屏幕截图吗?

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto  

    我们更改了补偿网络、

    请在 DSO I usec/div 处查找输出电感器

    谢谢!

    文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我看到转换器仍然不稳定。

    您能总结一下哪个环路处于激活状态吗?

    此外、您能否分享您的负载? 是恒定电流负载、恒定电阻负载还是恒定电压负载?

    或者您可能正在使用电池作为负载... 请告诉我。

    此外、我的意思是让您分享电感器电流的屏幕截图、所以我希望看到的是三角电流+直流基座。

    我想您将共享输出转换器电流、对吧?

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    有一点需要说明、PSFB 次级侧是二极管桥式整流器(SiC 二极管)和 CLC 滤波器。

    附加原理图 FYR

    e2e.ti.com/.../1538.PSFB.pdf

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您能检查一下吗?

    谢谢!  

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我在次级侧看到、四个 SiC 二极管 D27、D24、D32和 D33直接连接到 C117、C118和 C119。 LLC 转换器允许进行此连接、但 PSFB 不允许进行此连接。 PSFB 转换器遵循正向转换原理、与降压转换器类似、但是隔离的。 降压转换器在开关节点(高侧和低侧 MOSFET 的中心)后面有一个电感器。 电感器在充电以生成平均电压、等于占空比乘以 Vin。 在这里、与 Buck 开关节点等效的是 D27和 D24的阴极。 如果在该二极管上连接了一个输出电容器、则 Vout 不会= Vin * NS/NP * D、但实际上会为 Vin * NS/NP、因此不可调节。 能否仔细检查一下原理图是否正确?

    此外、您以前说过输出电感器(我相信这里是 L6)是10uH、但这里我看到1mH……哪个值是正确的?

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    L6是输出电感器、其更新值为300uH (在 Excel 表中计算值为240uH)

    上面的原理图仅是正确的、我可以移除输出电容器 D27并进行检查吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的图像、我可以移除这些电容器 C117、C118和 C119吗、使 Vout 服从 Vin   * NS/NP * D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    是的、请移除 C117、C118和 C119、但请考虑您将在 D24和 D27上看到尖峰。 您应考虑添加一个缓冲器网络(钳位电路)、类似于 UCC28950 EVM 或 PMP8740。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在将执行该操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto、您好、现在 PSFB FET 的温度降低了、但次级侧二极管加热

    这可能是什么原因

    连接的次级侧电压和输出电感器电流

    黄色为整流后的电压

    红色是输出电感器电流

    如果我们长时间运行、二极管会喷出

    谢谢!

    文卡泰什