This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:光隔离式反馈

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP7246, PMP10110, UCC28950, PMP8606, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1341197/pmp8740-opto-isolated-feedback

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件:UCC28950PMP8606、PMP10110、PMP7246

您好、TI 专家

我正在将 UCC28950 PSFB IC 用于 EV 充电器原型

输入为380V DC 至425V DC、功率为3500瓦

我想首先单独评估 PSFB 控制器 IC、并想知道遵循 PMP8606的光电反馈系统的计算过程

附件是我在演示文稿结尾使用的原理图和  

谢谢!

e2e.ti.com/.../SLUC222D_5F00_3_5F00_5kw.xlse2e.ti.com/.../PSFB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Roberto、

    我可以在次级侧添加缓冲器(整流后)还是可以根据其他建议

    在此  UCC28950 EVM 或 PMP8740中间抽头变压器中使用的同步变压器、二极管也是如此吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    恐怕您需要在次级侧添加缓冲器、因为每个变压器都具有漏电感。

    如果缓冲不当、该漏电感会产生很大的损耗。

    您可以在次级侧所有整流器的电压中看到它。

    从发送的最新波形可以看出电压尖峰达到了650V、所以二极管很可能在击穿电压下工作、涉及到高耗散。

    请遵循 PMP7246中的示例、此示例可通过 TI.com 上的以下链接获得:

    https://www.ti.com/tool/PMP7246

    在此原理图的第1页上、所有 SYNC-FET Q7...Q10在您的情况下都是 SiC 二极管。

    此处缓冲器网络只是 D2、C21、C22和 C23、漏感能量的耗散由 R1、R2、R3和 R4完成。

    请选择电容器 C21...C23、以便在每次关闭(或钳位尖峰)时、相关的 Δ V 被限制在 Vout 的3%-5%以下、因此为11.4V-19V (您需要多个电容器、额定电压至少为650V;最好是薄膜电容器)。 如果电容值过大、您可以接受高达10%的 Δ V。

    那么二极管 D2也应该是额定电压为650V 的 SiC (额定值为5A 至8A 应该可以)。 之后、请调整所有电阻器 R1 ...R4、使 D2阴极上的电压低于所有 SiC 二极管的最大额定值。 您可能需要在这些电阻器上耗散10...20W 的功率。

    我还看到所有 SiC 二极管的额定电流都是8A、而输出电流是8A……我认为这有点边缘、我会考虑将这些 SiC 二极管替换为额定电流为15A 或更高的二极管。  

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我将执行该操作

    SiC 二极管的额定电流为20A ROBERTO、电压 仅为650V。

    我认为是满载时的问题、它可能达到650伏及以上电压、进而损坏

    谢谢!

    文卡泰什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    "你是什么人?

    我在 Diode Play R & C 值处添加了缓冲器、终于降低了纹波

    缓冲器前

    添加了缓冲器后(RC)

    但在满载时电阻器会加热、

    现在问题是在满负载时、转换器仅在 DCM 模式下运行

    附上次级侧电压和初级侧变压器电流的原因可能是什么

    我更改了 Tmin 电阻值但没有使用、原因可能是什么

    谢谢!  

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我仍然看到 SiC 二极管上的电压达到790V:这么高是否太危险? 您是否添加了串联 RC 缓冲器或钳位(RCD)网络? 从波形可以看出、您只使用了 RC 缓冲器、不会钳制 SiC 二极管电压。

    第二个问题:您说转换器在 DCM 模式下以满载运行:您是指实际的"突发模式"吗? 我在屏幕快照中看到"瞬时脉冲"。

    另外、红线是变压器的初级侧绕组电流? 我想知道为什么它不是梯形的、但它几乎是一个方波:如果是、看起来输出电感器具有非常高的 value....can 您可以再次分享您对输出电感器有多少 uH?

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我仅使用了 RC 缓冲器。

    它以前达到了1000V,现在是790V, sic 二极管额定电压是1200V,我想它是足够的。

    输出电感计算值略高240uH、用过的电感为280uH、希望高 L 可以  

    是的、它处于突发模式、但应该处于 CCM 模式?如果我提供的输入为300V 直流负载、那么那时它在 CCM 中运行、任何小于350V 直流输入的电压都可以在满载下实现 CCM。 但是、当我在满载条件下提供400V 直流输入输出处于突发模式时、这可能是什么原因?

    对于 RCD 钳位选项、我应该将二极管放置在何处、如果可用、共享任何计算、对于 RC 缓冲器、我尝试了试错法并找到了值

    谢谢!

    文卡泰什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    由于使用1.2kV SiC 二极管、因此790V 峰值是足够的裕量。

    此外、280uH 电感也没问题。  

    突发模式:如果您在300V 或更低的输入电压下实现 CCM、则可能意味着您达到了最大占空比、并且转换器以开环方式运行。 如果是这种情况、您可能只是因为转换器在400V 输入电压下不稳定。

    为了进行检查、您能否减小环路增益并使其变慢?

    RDC 钳位、请遵循 PMP8740或 UCC28950 EVM 的原理图。

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    如何减小环路增益?

    在中、对于450V、8A 输出、PMP8740输出为32V、62A

    共享任何可用的 Excel 工作表计算(如果有)

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    可通过减小电阻器 RF 来降低环路增益、如 UCC28950 Excel 计算器表的电池140中所述、请参阅链接:

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC222

    在您的情况下、如果电压环路处于活动状态、则为 R229。 请将其从68.1千欧降至10千欧、并将 C244从2.2nF 升至220nF。

    相反、如果电流环路处于运行状态、您可能希望降低 R38。

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Roberto、我会这么做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我禁用了电压反馈路径(开路)、将电阻从100K 降低至1K、但未使用

    请告诉我其他需要检查的参数、

    谢谢!

    文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    好的、您禁用了电压环路、因此您的转换器作为恒流源工作。

    请问您的负载是什么? 是电阻器、电子负载还是电池?

    如果是电子负载、则设置为 CC、CV 或 CR 模式?

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我正在使用变阻器银行

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我错误选择了按钮"TI 认为已解决"

    问题:您的输出电解电容器仅为 C120 = 68uF、对吧? 是不是有点低? 也许您可以通过添加与 C120并联的第二个68uF 来提高……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错,Roberto  

    输出侧滤波器 C 是470uF Roberto

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ok Venkatesh、

    总之、您的控制环路部分不同于我的环路。 您能否提高 C22电容器的容值? 请将其从100 pF 增加到100 nF。 在我的原理图中、我没有该额外的极点对...

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会做的,Roberto

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Roberto、

    更改了该电容器仍然具有相同的响应、还有其他参数要改变吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh 早上好、

    很抱歉、修复此问题需要很长时间: 由于我不太熟悉关闭 UCC28950环路的方法(我知道您是从 TI.com 获取的、但我仍然更喜欢我的电路)、您能否更改 UCC28950和光耦合器相关章节、并使其与我在 PMP8740项目中所示的原理图类似?

    这样我们就可以减少变量数量。

    如果可行、请告诉我、或者您更愿意继续使用当前正在使用的电路。

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Roberto、我会做些改变、看一下是否可以在另一个电路板上使用

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我怀疑 DCM 和突发模式是否相同

    根据我的理解、这种运行需要满足 Tmin、CS 和 DCM 阈值

    还有一点疑问、我正在探测反馈 OPAMP 部分、仅启用了电流控制

    当打开时、引脚7变为7V、然后电流开始建立、当达到6安培时、变为 CCM 模式、引脚7的电压变为12V

    8A 满负载也是如此、但引脚7即使在满载时也始终为7V

    这可能是什么原因

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附上了原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto

    任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    DCM 意味着输出电感器的"谷值"电流永远不会达到零、因此电流始终大于0。

    突发模式意味着转换器传输 PWM 信号包、然后出现暂停、然后再次启动。

    有时、突发模式会与不稳定的转换器混淆、因此您需要查明转换器是不稳定还是在突发模式下工作。  

    如果您得到一个稳定的工作点、请尽可能进行波特图扫描并将其发送出去:这就是我们可以判断转换器是否有足够相位裕度或增益裕度的原因。

    U39的引脚7:  

    当输出电流尚未达到您的目标电流时、在任何情况下该引脚的值都应为12V (软启动除外)。

    例如:

    Iout = 0A->PIN7 = 12V

    Iout = 1A --> PIN7 = 12V

    ...........................................................................

    Iout = 6A --> PIN7 = 12V

    Iout = 8 A (标称负载电流)--> PIN7应达到特定值;让我们称之为 VSteady-State  

    现在、 可以根据以下电流计算这个 VSteady-State:

    (VCC_12V - Vf (U17的引脚1-2正向电压)- Vf (D3)- VSteady-State)/R228 = IF (U17)

    现在、如果(U17)乘以初级侧光耦合器 U17的负载阻抗、将产生一个定义初级峰值电流的电压。

    换句话说、电压 稳态通过闭环系统进行调节、以便为负载供电、因此得到一个介于0和 VCC_12V 之间的电压很正常。

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Roberto、我会调查并检查一下  

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    解决了 CCM/DCM 问题

    我播放了不断变化的极点/零 R & C 值  

    最后它是固定的

    现在我想优化缓冲器(RC)并添加 RCD、目前 RC 缓冲器放置的功率为110W 损耗、如果需要、我可能需要使用 RCD

    我可以单独发布它、还是继续在 Roberto

    我很高兴和感谢你的支持,整个 tjis 时间,我可能会与你握手,如果你在附近,非常感谢你

    谢谢!

    文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    很高兴看到你正在进步,现在转换器是稳定的:-),并感谢你的友好的话。

    我相信我们可以继续在该主题上发布内容、因为这很可能也会对其他工程师有所帮助。

    关于 RC 缓冲器、我不确定是否已经向您发送了有关缓冲的文档;如果我还没有发送、请查看技术文章:

    https://www.ti.com/lit/ta / ssztbc7/ssztbc7.pdf

    此处介绍了在缓冲器中选择 R 和 C 的方法。

    对于 RCD 钳制,你应该已经有文件:如果没有,请告诉我,我也会附加一个链接或文件。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    是的、我按照计算做了 RC 缓冲电路并进行了测试、发生了大约100W 的损耗、缓冲电路电阻太大了、不能承受这么大的功率。

    Kinldy 共享 RCD 计算工具(如果有)、并共享可用的任何无损无源缓冲器  

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、早上好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    作为缓冲的基础,我会看一个附加的(和相当旧的) PDF 文档:

    e2e.ti.com/.../Snubbing-methods-slup100.pdf

    有源缓冲更为复杂、因此我没有相关文档。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Roberto,我会再来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我现在继续使用1200V 二极管、一切看起来都正常

    当我从 RPS (稳压电源)提供400V DC 时、PSFB DCM 转换为 CCM (1A 或更高)

    但当我从前端 PFC (交错 PFC 电路)提供400V DC 电压时、即使在满载条件下、PSFB 也能以 DCM 模式运行

    附加了变压器波形  

    这样做的原因可能是什么

    谢谢!

    文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我可以从您附加的波形中看到、时间距离(周期)实际上是10ms。 我相信您的电源频率是50Hz、对吗? 这样、在 PFC 升压的输出上、您将具有100Hz 的纹波、因此周期为10ms。 这意味着您测得的电流波形是正确的、可能是 PFC 级输出相当出色的100Hz 纹波的结果。 您能否测量该峰峰值纹波并告诉我?

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它仅为100Hz

    好的、我将测量 PFC 输出侧以及 PSFB 输出侧的 PK 到 PK 纹波、并与您分享

    谢谢!