This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:UCC28070

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1361692/pmp8740-ucc28070

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件:UCC28070

您好、TI 团队、

我将 UCC28070 IC 用于 EV 充电器应用、P=3.3KW、输出为400V

我有一个疑问、变压器初级侧是否需要隔直电容器?

我见过所有参考设计、但从未找到过

谢谢!

文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    很抱歉这么晚才回复、我在周五要了一整天的时间来做研讨会。

    今天是在德国的假期,但我只是阅读电子邮件,并尽快回复。

    关于您的问题、您是否在谈论应该串联到相移全桥转换器的电容器?

    ´s 这是个问题、则取决于您为 PSFB 拓扑选择的调制类型:如果选择它作为电压模式(可以直接在控制器上选择)、则需要使用电容器来避免变压器饱和。 如果电流模式改为调制、则一定不能存在电容器、变压器必须直接连接到初级侧 MOSFET:这是因为峰值电流模式调制会自动平衡流入变压器的正负电流。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto

    感谢您在紧张的时间安排中作出的答复

    现在了解、

    我正在使用峰值电流控制模式、因此不应该有电容器

    谢谢!

    文卡泰什 B