This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:尝试使用同一访问密钥连接的设备过多。

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1361794/pspice-for-ti-too-many-devices-are-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSPICE-FOR-TI

TI 您好

我更换了我的 PC、想要在新 PC 上使用 PSPICE -for TI。

但是没有足够的访问密钥。

您会给我带来一个新的访问密钥吗?

旧访问密钥不起作用是没有问题的。

此致  

武志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takeshi:

    这在工作中。

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、jc

    我 在 3电脑中卸载了所有 PSpice for TI。
    您会再次检查吗?

    我无法 将3台 PC 上使用的访问密钥用于另一台新 PC。   

    此致  

    武志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三城町、

    请重试。 旧机器已禁用。

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、jc

    我可以安装。

    非常感谢。

    此致  

    武志