This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050032:我能否为我的客户应用可用的参考设计来验证我们的性能

Guru**** 1625790 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1363075/tida-050032-could-i-apply-the-available-reference-design-for-my-customer-to-verify-our-performance

器件型号:TIDA-050032

您好、专家:

作为我的主题,你是否可以有这一个手头上分享给我的客户?

埃德迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie 

    很抱歉、我有点困惑。 您需要参考设计(原理图)还是 EVM 电路板? 如果您是指后者、我们手头没有电路板、您可以在 TI 的网站上申请。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    我的客户希望此 TIDA-050032像免费样片支持一样用于验证性能。

    我可以在哪里申请? PDS 链接或 ZS 支持?

    埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eddie

    请通过 PDS 链接申请这种参考设计电路板。

    此致