This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:PWM 控制器建议

Guru**** 2754895 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28742, UCC28750, UCC28740, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1362445/ucc28750-pwm-controller-recommendation

器件型号:UCC28750
主题中讨论的其他器件:UCC28742UCC28740、UCC28600、 UCC28730

您好!

我的客户在寻找满足以下条件的 PWM 控制器。

   - 拓扑: 隔离反激

   -输入电压: DC 700~800V

   - VOUT :在直流5V 和12V 之间使用4到5个值(例如12V、5V 等)

   -功率: 30~40W

   -外部 FET

   -由于担心发热,他们不喜欢小包装的产品。

您能否在 TI 产品中推荐一款合适的产品?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一直在使用这款器件、有一个问题。 您是否已成功在 LTSpice 或 TINA 中对组件进行任何仿真?
    制造商(德州仪器(TI)不提供任何 PSCPICE 或类似文件。
    提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Portillo、

    我认为你的询问与这篇帖子中的查询没有多大关系。 我建议您另外打开一个新帖子、以便联系 TI。

    这里有一种使用 TI Webench 或 EVM 的方法供参考。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH Shin:

    感谢您与我们联系。

    对于外部 FET、有很多选择。 这取决于它们是要使用初级侧调节还是次级侧调节。

    UCC28750是一种低成本反激式控制器、UCC28740和 UCC28742等类似器件也适用于此应用。

    如果需要准谐振开关、也可以使用 UCC28600。

    如果需要初级侧调节、UCC28730/10/00都是可以满足 此要求的选项。

    https://www.ti.com/tool/PMP41009

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010000

    以上内容大致满足次级侧调节的要求

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00173

    上述命令以 PSR 为例。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢你的帮助。

    UCC28750和 UCC28740等封装尺寸较小、因此客户担心发热问题。

    是否有单独的指南来解决发热问题?

    您能否介绍其他耐热封装产品?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH Shin:

    感谢您与我们联系。

    所有封装都与此类似、并且大多数客户都使用此封装。 最好避免将其置于变压器下方或 FET 附近、因为这会对控制器产生热影响。

    此致、

    哈里什