This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI:版本23.1-2024 S001 Windows SPB 64位版

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, OPA725, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1363336/pspice-for-ti-pspice-for-ti-version-23-1-2024-s001-windows-spb-64-bit-edition

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:TPS62130OPA725UCC27712

您好!  

我会就 TI 23.1-2024 S001版 PSPICE 事宜与您联系

更新软件后、出现仿真错误、例如某些组件无法识别。  

错误(ORPSIM-15116):无法找到库文件 TPS62130_AVG.lib。
错误(ORPSIM-15107):无法创建库文件 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 的索引。
错误(ORPSIM-15460):子电路 OPA725未定义
错误(ORPSIM-15460):子电路 OPA725未定义
错误(ORPSIM-15460):子电路 OPA725未定义
错误(ORPSIM-15460):子电路 UCC27712_TRANS 未定义
错误(ORPSIM-15460):子电路 UCC27712_TRANS 未定义
错误(ORPSIM-15460):子电路 UCCX895未定义

 版本23.1-2024 S000中没有这些错误

此外、UCCx895的"开路模型测试电路"选项在此版本中不可用。  

提前感谢您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mor 先生、您好!

    我从搜索 TPS62130_AVG 的器件中打开了模型测试电路、结果很好地进行了仿真。 UCCx895 没有此选项。 我会问这个问题。

    没有版本23.1-2024 S000、模型库/文件与 TI 版本的 PSpice 没有关联。  您可以尝试重新安装库:

    完成后、请确保您获得最新的库版本:

    -jc