This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:需要为 LM5143-Q1、LM31707和 LM6002提供未加密的 PSpice 模型

Guru**** 2604305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1364272/lm5143-q1-need-un-encrypted-pspice-model-for-lm5143-q1-lm31707-and-lm6002

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我计划在设计中使用 LM5143-Q1、LM31707和 LM6002器件,并想在 TINA-TI (免费版)中模拟相同的器件。 您网站中提供的 PSpice 模型均为加密文件。 您能否共享未加密的 PSpice 模型、以便我可以将其用于仿真。

我不知道 FAE 是谁、但我认为我的公司应该已经与 TI 签署了 NDA。 请求这些文件是否需要提供任何其他信息、如果需要、请告知我

此致、

勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    尝试使用 PSPICE for TI、模型应按原样使用。

    --

    时间