This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:如何导出 WEBENCH®︎ 电源设计器设计

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1361592/tps62913-how-to-export-a-webench-power-designer-design

器件型号:TPS62913

我将尝试导出以下设计。 它始终会向我显示"Export Failed"错误。 如何导出 WEBENCHRegistered电源设计工具?

webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Buddika:

    您的工作状况如何? 我来帮您确认一下。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围8V 至14V。 输出电压1.5V。 最大电流2.5A。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Buddika:

    我会在今天结束之前查看并与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Buddika:

    我还有一个错误... 请让我联系我们的 Webench 团队解决此问题。 非常感谢您指出它!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Buddika:

    在上述条件下 TINA EXPORT 对我们有用、在 导出的文件下方可供参考、请重试、并告诉我们现在是否适合您。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign8424_5F00_TINA_2D00_TI.zip

    此致

    沙欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。