This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:TI 的 CAN PSPICE 导入 TINA-TI。 TSC 原理图文件?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324, UCC28950, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1364651/pspice-for-ti-can-pspice-for-ti-import-tina-ti-tsc-schematic-file

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件: UCC28950、UCC27324、 TINA-TI

您好!

TI 可以导入 TINA 的 PSPICE。 TSC 原理图文件?  我想将 TINA-TI 相移全桥转换器模型文件"SLUM277a.TSC"导入 PSPICE-for TI、并使用文件 UCC28950_TRANS.lib 中所述的 PSpice 瞬态模型替换 TINA UCC28950模型。  我还需要将 UCC27324模型替换为 TI 的 PSpice 模型。  这样、我就不必在 PSpice for TI 中重新定义整个电路。

如果您提供指导、我将不胜感激。

此致、

N·阿格拉瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITISH:

    让我在我们的档案中深入探究一下。 看看我们在更积极地支持 TINA 和开始过渡到 PSpice 时是否有任何指导。

    之后、我将重新引导这个产品组、以便他们可以通过 PSpice 更直接地为您提供支持。  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITISH:

    如果您访问此部件的产品文件夹、则可以在此处下载 pspice 测试电路。 它将包含您应该需要的一切。

    复制 Mike O、因为他对这款设备有一定的经验。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我仅在以下链接中看到 slum169b.zip 文件、该文件是 UCC28950的 PSpice 瞬态模型。  它不是针对相移全桥转换器的测试电路。

    www.ti.com/.../UCC28950

    您是否指的是同一个产品文件夹页面?

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITISH:

    测试电路在我们的释放过程中卡住。 我要把它撬松。 它应该会在几天后出现。

    大卫