This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:该 CC/CV 模式的工作原理

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL103W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1365577/pmp40766-how-this-cc-cv-mode-works

器件型号:PMP40766
主题中讨论的其他器件:TL103W

有人能解释一下该参考设计中 CC 和 CV 模式的工作原理吗?

在 Vbias 点、我们得到大约2.5V 的电压。 Vref 为7.3V Aprrox。

这款运算放大器 U7A 如何在 CV 模式下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satyendra:

    TL103W 实际上有内部2.5V 基准。 这是用于 CV 调节点的电压。

    此致、

    本洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TL103W 具有内部2.5V 基准电压。 然后、将此分压器用于 Vref 和 IREF 的用途及其原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satyendra:

    R57、R58和 R59构成分压器、用于为 CC 环路提供基准电压(IREF =~1.75V)。 Vref 使用内部2.5V 基准。 R56用于提供适当的偏置电流、以保持内部2.5V 基准稳定。 您可以参阅 TL103W 数据表的第12页、其中解释了该要求。 数据表中的设计示例还显示了该上拉电阻器、并仔细计算了上拉电阻的大小。

    此致、

    本洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这个 DiodeD13/14/15/16在电压和电流电路中的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satyendra:

    它用于额外的软启动时间。

    此致、

    本洛夫