This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11371:TVS 二极管过热。

Guru**** 2847640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1366034/pmp11371-tvs-diode-getting-too-hot

器件型号:PMP11371

工具与软件:

尊敬的先生:
我正在使用5.5V/12A 的电源。 这个项目已经在我的研究很长一段时间,但我还没有能够完成这个项目。 因为有时我无法设置此变压器或设置 TVS 二极管。最近、我从 Coil Craft 那里获取了一个变压器样片、电源正常工作、但 TVS 二极管(缓冲电路)变得过热。 它会冒烟并将其焊盘保留为高温。 我不明白如何降低 TVS 二极管的温度。 尽管我阅读了 TI Excel 表格并填充了所有数据、然后根据 Excel 表格 ii 中显示的结果、修复了 TVS 二极管。但在加电并输入3A 的负载后、TVS 二极管变得过热。 请帮我。 如何降低 TVS 二极管的温度? 否则、请参考使用 RCD 缓冲电路。绕组比为初级:辅助:秒= 18:3:1