This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01620:通道方向是否需要 TUSB544?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB422, TIDA-01620, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1363946/tida-01620-is-the-tusb544-required-for-lane-orientation

器件型号:TIDA-01620
主题中讨论的其他器件:TUSB422、TUSB544、 HD3SS460

您好!

我打算使用该架构在一个电路板上将 USB-C 视频转换为 DP 上行、然后再转换回 USB-C 下行。 来自 TUSB422和 MSP430的 CC1/CC2协商是否足以提供正确的视频通道方向(即不使用 TUSB544我们可以做到)? 我们正在尽量减少元件数量、因为我们实质上是将两个 TIDA-01620组合在一个电路板上。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis:

      如果没有 TUSB544、如何控制 Type-C 电缆翻转?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Brian。 在第二个想法上、更详细地了解标准后、是的、我需要使用 TUSB544进行车道翻转。  

    我正在尝试将 USBC 转换为 DisplayPort、重新转换为 USBC。 请参阅下面的架构。 我正在尽量减少转接驱动器的数量(因此、我热衷于同时移除两个或其中一个 TUSB544)。 不过、我很欣赏 UFP 和 DFP 处的通道翻转需要两个多路复用器。  

    TI 是否 有 更适合此应用的替代 IC? 即没有转接驱动器功能的多路复用器?  

    非常感谢、

    刘易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis:

      我们有适用于 Type-C 交替模式应用的 HD3SS460多路复用器。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    您认为 在这种情况下、我们是否可以使用单个 MSP430来控制两组 PD IC 和多路复用器? 我们的目的是修改源代码以利用两个 I2C 端口。  

    尽量减少组件数量! :)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis:

     如果您尚未使用 MSP430 +TUSB422、其运行可能过于复杂。 使用 PD 控制器控制 Type-C 端口更为简单。

    此致

    布赖恩