This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:Webench 因瞬态仿真而失败

Guru**** 2598895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1365080/tps54340-webench-fails-with-transient-simulations

器件型号:TPS54340

您好!  

我想将不良优化的设计与补偿网络的错误值进行仿真比较、并对设计进行优化。 我已经针对使用此器件并具有不同参数(即12v 输出)的其他设计执行此操作、如下所示:

但对于该设计(5V 输出)、每次我想进行瞬态仿真时、失败了。

这是一种不良的优化设计:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

并且以下是校正后的设计:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

两者的仿真都失败。

使用默认计算值也会失败(并非每次都失败)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来与 WEBENCH 导出的 URL 不一样。  
    能否确保这两个文件正常工作、以便我来看看设计以便回顾一下?

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、抱歉。

    这是一种不良的优化设计:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    并且以下是校正后的设计:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlos、您好!

    您是否尝试过 仅使用典型 Vin 条件进行仿真?  
    我也注意到、两种设计在模拟22V-33V 输入范围时都存在问题。

    不过、当我专门使 Vin_min=Vmin_max = 22V 时、就能够对

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    理论上、仿真器仅使用一个电压、不是标称电压、而是 Vmax-((Vmax-VMmin) /2)-> 33-((33-22)/2)= 27、5v

    在这些电路中、24V 是标称 VIN。

    我尝试了您对新设计的建议、就像在其他场合一样、多次尝试仿真似乎可以做一些事情、但最终失败了。

    如果我修改补偿网络、频率或线圈的组件、情况就会更糟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些都是有趣的结果,我一定错过了测试,并将重试在我的终端重新创建它,以进一步帮助谷底射击。