This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16020:如何仿真 LMR16020环路增益和相位特征

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1365887/lmr16020-how-to-simulate-lmr16020-loop-gain-and-phase-characteristics

器件型号:LMR16020

工具与软件:

TI 您好:

   我想知道:

 1、如何使用 PSPICE for TI 来仿真 LMR16020环路增益和相位特征?

 2、 我可以 使用 PSPICE for TI 对    LMR16020进行热仿真 或 损耗计算? 如果不能、是否有其他方法?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)由于提供的模型是瞬态模型、因此您可以尝试使用负载瞬态来评估系统稳定性。

    2) 2) PSPICE 模型中不包含损耗计算、但您可以尝试根据瞬态仿真进行近似计算。 您也可以尝试使用 Webench 模型。  

    请注意、由于周一是美国假日、因此响应出现延迟。  

    谢谢。

    理查德