Other Parts Discussed in Thread: LMC7215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMC7215 工具与软件:
我看到了一篇有关 EDN 的好文章、其中研究了如何测试运算放大器的特性。 但我发现、比较器无法在运算放大器等闭环配置中进行测试、因为比较器的输出一直在振荡。 如何测试比较器的一些特性、如 VOS、偏置电流、PSRR 和其他参数?
EDN 运算放大器测试基础知识链接: https://www.edn.com/the-basics-of-testing-op-amps-part-3-configurable-circuit-tests-op-amps/

我的测试结果、图1 LMC7215输出、图2 OP177输出