This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010242:MIL-STD-1275E 浪涌保护参考设计

Guru**** 2931740 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010242, LM5069, LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1365601/tida-010242-mil-std-1275e-surge-protection-reference-design

器件型号:TIDA-010242
主题中讨论的其他器件: LM5069LM7480

您好!

我的问题与 使用  LM74800DRRRQ1 和 LM5069MM-2器件的 MIL-STD-1275E 浪涌保护参考设计相关:

设计指南 TIDA-010242中写道"保护电路的输出应为标称值
28V 而最大为34V "、但 没有涉及最低 VIN、从而无法正常运行。

在我的应用中使用的24VDC 输入可能降至9V

当输入电压低至9V 时、此应用原理图是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    该设计目前不支持低至9V 的输入。 这是由于 LM5069上采用的 UVLO 配置方式。 不过、您可以使用几种方法来更改设计、从而支持更低的输入电压。

    1.由于9V 是器件的限值、因此您可以将 LM5069的 UVLO 引脚连接到器件的 Vin、以将其设置为最小值。 数据表的第8.3.4节介绍了该函数。

    2.更彻底的方法是设计 UVLO 和 OVLO 以满足您的特定应用需求(原始设计中禁用了 OVLO)。 最简单的方法是使用我们这里的设计计算器: www.ti.com/.../LM5069QUICK-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、谢谢你的快速响应。

     因此、只需更改 UVLO 和 ULVO 引脚连接、该设计的工作电压低至9V?

     谢谢!

    Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 LM5069中的 OVLO 输入:在数据表中编写了"过压锁定:来自系统输入电压的外部电阻分压器设置过压关断阈值。 内部21-µA 电流源提供迟滞。 该引脚的禁用阈值为2.5V。"  

    我了解到、此引脚应该通过电阻分压器连接到输入端、在输入为50V 时产生2.5V…… 但在原理图中、它连接到 GND、因此它将始终处于过压锁定状态、因为输入远低于阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    没错。 第一级将通过9V 电压传递到第二级、也可配置为在所需的导通电压下工作。

    本设计中的实现方案实际上遵循 LM5069数据集的第9.2.1.2.6.4节中所述的选项 D。 通过将 OVLO 引脚接地、可以禁用该引脚。 由于第一级输出受 LM7480限制、因此此处不需要 OVLO 功能、仅关注 UVLO 和钳位功能。 请记住、钳位电压由 D4设置。