This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:通过 UCC28951 SMPS 设计系统程序实现96%效率

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1367106/ucc28951-ucc28951-smps-design-systemmatic-procedure-to-achieve-96-efficiency

器件型号:UCC28951

工具与软件:

您好、TI!

我 需要使用360W 设计 input400vdc、然后使用 PSFB  UCC28951.frequency 100kHz 输出120vdc。  我要采取哪些设计步骤?  如何测试和验证 UCC28951及其 PWM 脉冲验证。

我附上了完整原理图。 PLZ 提供指导。 I 意味着如何实现更高效的合适 ZVS?

1....before 启动整个 SMPS、如何验证以及如何获得所有这些 PWM 脉冲?

2...我需要对初级和次级 MOSFET 的适当延迟时序有基本的了解。

3.如何管理 AB 和 E I 之间的延迟,即主次延迟时间?

4、如果我给一个超长的延时时间1uS 就意味着变压器的效率会发生什么呢? 为什么以及何时需要过度延迟?  

5.磁化电流会影响延迟时序? 大磁化电流是否需要长延迟时间?

以及是否需要在变压器中通过气隙来调整初级电感? 我已经具有外部串联谐振电感器。

7..何时需要过长的延迟时间? 这意味着最坏的情况或良好的条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统。  e2e.ti.com/.../300W-PSFB-DESIGN-ALTERNATE    本参考设计中的变压器初级电感(13mH)和串联谐振电感 33uH )。  第393节.    如何在这两者之间选择比率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接将为您提供应用手册、其中介绍了如何使用 UCC28951设计移相全桥。  应用手册中还提供了指向 Excel 设计工具的链接。  在设计过程中、这两种设计工具均可为您提供帮助。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    请阅读应用手册、如果您对设计流程仍有疑问、请回复此主题。

    此致、