This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340UCD:DAC 斜坡模型—软启动

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23340UCD, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1366428/pmp23340ucd-dac-ramp-model-softstart

主题中讨论的其他器件:PMP23340UCDUCD3138A

您好,

感谢您抽出时间。

我对 PMP23340UCD 有一些疑问。

硬件:PMP23340UCD (UCD3138A)(__LW_AT__48V-12v)
Firmware:TI 提供的例程——UCDIBCFirmware

  1. 如何计算 DAC 值到 Reference Voltage?如图所示、DAC 值为16300、所以基准电压应为1.59v (16300/16*1.5625mv)、对吧?
  2. VOUT、EAP0和 DAC 之间的关系是什么? EAP0 = EAP0/11,系统将 VOUT 置于靠近 DAC 的位置、对吧?
  3. 闭环系统会调整输出频率、使 EAP0接近 DAC、但当 VOUT 为12v 时、输出频率被钳位在1000kHz、因此该环路称为开环。 我是否正确理解了您?

此致,

Martin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Martin

    1.权利;

    PID 回路将 Vout (EAP0)推至最大值、直至其接近 DAC

    3.正确

    此致、
    肖恩