This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:请求未加密的 Spice 模型用于 SIMETRIX 仿真

Guru**** 2600365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1366939/tps552892-q1-asking-for-unencrypted-spice-model-for-simetrix-simulation

器件型号:TPS552892-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552892

工具与软件:

您好、TI 团队:

我是马福尔秋天. 我目前  使用   在线提供的加密 Spice 模型在 SIMETRIX 中模拟 TPS552892-Q1 、但 在 SIMETRIX 中不起作用。

我希望 为 SIMETRIX 仿真使用未加密的 SPICE 模型。

提前感谢您。  

祝您好运  

马福尔秋季  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mafall:

    感谢您的联系。

    我们可以为 TPS552892提供未加密的 PSpice 模型、然后可将其传输到 LTSPICE 等其他仿真器。

    这需要与德州仪器签订保密协议。

    如果您已经签订了 NDA (或需要创建 NDA)、请 与您创建 NDA 的 FAE 或营销联系人联系、他们可以申请未加密的模型、该模型将在1-2天内发送给您。

    我们无法直接通过论坛共享未加密模型。

    很抱歉给您带来不便。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的答复。  

    感谢您提供所有信息。 我会考虑所有这些。

    祝您好运  

    马法尔