This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340UCD:在谐振模式下调整 PWM 相移

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23340UCD, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1366425/pmp23340ucd-adjust-the-pwm-phase-shift-in-resonant-mode

主题中讨论的其他器件:PMP23340UCDUCD3138A

您好,

感谢您抽出时间。 我对 PMP23340UCD 有一些疑问。

硬件:PMP23340UCD (UCD3138A)(__LW_AT__48V-12v)
Firmware:TI 提供的例程——UCDIBCFirmware

当电路板在谐振模式下工作时、我需要通过 GUI 修改初级侧的 DPWM0和 DPWM2的相移。

  • 在 init_dpwm2()函数中,将谐振模式下的 Intra_MUX 从以下更改为交叉。 但电路板会间歇性地工作。 "怎么样?

  • 我猜以下代码可能会导致电路板间歇性地工作、修改后、DPWM2谐振时与 DPWM0不同相、对吗?
  • 此代码的作用是什么?

  • 在 main 函数中进行了修改、电路板运行正常、但为什么电流变得更高? 是因为仍然存在相位差吗?
  • 如何正确实现 DPWM0和 DPWM2的相移控制?

此致,

Martin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    在启动期间使用 PSFB、然后在启动后将其更改为谐振模式。  它由模式切换模块控制。 我认为 PSFB 不能通过 GUI 更改、而是通过固件完成。  

    此致、
    肖恩