主题中讨论的其他器件: TIDM-02000
工具与软件:
参考 TIDA-010054双有源电桥设计...
据我了解、大约4年前、峰值电流模式控制尚未实现、因此在设计中需要直流阻断电容器。 情况是否仍然如此、或者是否实施了此控制? 如果有的话,是否存在理解其执行情况的参考资料? 在设计指南 TIDM-02000中、为 PSFB 转换器实现了 PCMC、这是否也适用于 DAB 转换器?
此外、在电压转换比较大的高功率双有源电桥设计中、次级变压器 RMS 电流足够大、使得隔直电容的实现变得具有挑战性。 PCMC 是否涉及到难以在这种设计中使用它的复杂性? 如果可以、直流阻断电容器是否是防止变压器饱和的唯一有效方法?
谢谢