This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00555:AMC1304Mx5

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X, TL082H, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1367693/tida-00555-amc1304mx5

器件型号:TIDA-00555
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28P65XTL082HTMDSHSECDOCK

工具与软件:

查找电压和电流测量评估板(不是仅 IC 芯片、例如需要焊接的 TL082H)。 我已经购买了一个 TMDSCNCD28P65X 和集线站- TMDSHSECDOCK。 现在我需要外设来测量电压和电流。

电压和电流的 测量方法如下:

  • 交流电压:三相690V L-L
  • 直流电压: 0 - 1300V
  • 电流范围:0–300A

挑战:我无法在 MCU (TMDSCNCD28P65X)上直接连接高电压。

背景:过去、我在 PCS 的结构图中使用 TI 的参考文献来寻找合适的模块、并提供相关建议。 但在购买时、我只收到了 IC 芯片、并没有太大用处、因为它需要焊接。

 www.ti.com/.../power-conversion-system-pcs

是否有以上建议????

谢谢你。