This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice:安装许可证 PSPICE-PARA-TI 出现问题

Guru**** 2599815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1359827/pspice-para-ti-problem-with-installation-license-pspice

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大家好、我在 PSpice 中遇到了问题。 这是一个问题的许可证,但我有许可证3个月前. 我如何解决它? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    您是否知道您在17.4-S009或23.1-S001上?

    您是否可以检查以下路径:

    %appdata%\Cadence\VBL

    这应该是一个目录 TI_PSpice_231和/或 TI_PSpice_174。

    请查看最新版本(应为231)。 许可证、该目录中应该有一个 license.txt 文件、

    您是否还可以在%appdata%\Cadence\PSpiceTIInstall 中发布(插入->图像/视频/文件)文件 cdsPspiceTIlog.txt

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,在%appdata%\Cadencia\VBL 中,仅显示以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试 AppData\Roaming\Cadence

    应该有一个 VBL。

    如果在搜索窗口中使用、%appdata%是快捷方式。 它应将您直接带到漫游文件夹、而不是本地。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,license.txt 是空的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、编号174像这样  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这是  cdsPspiceTIloge2e.ti.com/.../6114.cdsPspiceTIlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    似乎您的系统尝试了更新、但出现了问题。

    请尝试以下操作:

    1.卸载 PSpice for TI

    2.重新启动计算机

    3. PSpice 安装 Re for TI。  

    如果找不到安装程序、可以向 www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 提交请求

    它会向您发送访问密钥(与以前一样不会改变)和下载链接。 我建议您这样做。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说明是否已安装 PSpice for TI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、安装良好。

    我还有一个问题。

    我如何获得这些电路的图形?

    和。

    如何仿真电流源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您查看视频教程。 这些视频将指导您完成仿真设置和输出绘图的整个过程。

    可在 PSpice for TI 下载页面底部找到这些资源。 不幸的是、它们从上载时开始按时间顺序排列、而不是按顺序排列。  

    但是,他们的标题应该有助于选择你需要的视频. 每一个都只有几分钟的时间。

    大卫