This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23126:我们是否需要使用 USB 连接控制板来加电?

Guru**** 2930580 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1368724/pmp23126-do-we-need-to-use-usb-connect-the-control-board-to-power-on

器件型号:PMP23126

工具与软件:

专家、您好!

我的客户遇到 PMP23126电路板的问题。 他们手头有板、但他们想知道是否真的需要 USB 线缆来连接控制板来为此板供电? 或者它们只能按照其他步骤为 PMP23126供电? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    您需要使用 USB 电缆连接到笔记本电脑以控制该板。 代码并未设置为独立运行。

    此致、

    本洛夫