This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050063:客户和# 39;s BMS 预充电设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1368696/tida-050063-customer-s-bms-pre-charge-design

器件型号:TIDA-050063

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在 BMS 项目中根据 TIDA-050063设计其继电器有源预充电、但遇到了一些问题。

它与我客户的原理图相关、因此我无法在此处展示。 您可以向我发送电子邮件以进行跟进(mingkang-song@ti.com)吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    感谢在 E2E 上联系我们的团队! 我已经发送电子邮件进行跟进。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师