This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:无法打开从 https://www.ti.com/tool/TIDA-010015#design-products 下载的 Gerber 文件

Guru**** 2600075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1366399/tida-010015-not-able-to-open-gerber-file-downloaded-from-https-www-ti-com-tool-tida-010015-design-products

器件型号:TIDA-010015

工具与软件:

以 zip 格式下载的光绘文件似乎已损坏,无法打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否先尝试使用 TI.com 帐户登录、然后下载文件? 如果我登录我的 TI.com 帐户、我可以下载完整文件。

    此致、

    余盛阳