This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340UCD:当 TH 设置为((1/(900e3)))时为什么没有输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23340UCD, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1363743/pmp23340ucd-why-there-is-no-output-when-th-is-set-to-1-900e3

器件型号:PMP23340UCD
主题中讨论的其他器件: UCD3138A

您好,

感谢您抽出时间。

我对 PMP23340UCD 有一些疑问。

   硬件:PMP23340UCD (UCD3138A)(__LW_AT__48V-12v)
   Firmware:TI 提供的例程——UCDIBCFirmware  

  • 将 TH 从(1/(1000e3))修改为(1/(1500e3))可以使输出频率为1MHz-1.5Mhz;但将 TH 修改为((1/(900e3))、则电路板没有波形输出。 此修改中存在隐藏的危险、但我想弄清楚当 TH 大于((1/(900e3))时为什么没有输出?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Martin

    我没有看到在900kHz 输出出现的原因。 如果可以进行 GUI 修改、也可以进行代码更改。

    这个帖子已经有一段时间了、我想知道您是否仍然看到相同的案例?

    谢谢。
    肖恩