This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22075:PMP22075的问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1366228/pmp22075-questions-of-pmp22075

器件型号:PMP22075

工具与软件:

尊敬的先生:

 在下列问题上、您能帮助解答吗?

问题1:  您能与我共享光绘文件吗?  如果可以、感谢您分享原始电路/PCB 布局文档?

Q2: 您可以帮助检查白色盒子的大小(L x W )吗?  如下所示、

Q3: 在其测试报告(TIDT159-1.pdf) 第9页的 11节效率课程中 、如下所示、 您知道 当输入为9V 时 Vout 不是+12V 的原因吗?  但该设计的输入范围是9-60V。

美好的一天!

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题1: 我无法打开从 TI.com 下载的 Gerber 文件。

    https://www.ti.com/tool/PMP22075#design-products

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我能够在网络上打开光绘文件。  我还在 此处附加了 theme2e.ti.com/.../PMP22075REVB_2D00_GBR.zip。

    无法提供原始设计文件。

    白色盒子的尺寸大约为35x85mm。

    看起来占空比受到限制。  DCL 连接到 RT 后、最大占空比应为80%。  R16=143k 时、重叠时间为400ns、看起来偏高...我希望它在100-200ns 范围内。  该重叠时间将从最大占空比中减去。  开关频率为160kHz (6.25us 周期)、因此每个开关周期的400ns 重叠将占空比降低12%。  在145ns 的重叠时间内、尝试将 R16减少到51.1k、然后查看转换器是否会调节到9V 输入。  如果确实如此、请检查效率和波形是否存在较低重叠时间带来的任何不利影响。

    谢谢。

    大卫