请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010938 主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
我从 MSS 收到了 TIDA-010938早期版本固件、但很遗憾、我 无法成功编译。
下图显示了我收到的编译错误。
![]()
subdir_rules.mk:16: recipe for target 'build-402855905' failed
Error: cannot set 'useInterfacePins' to ['A0/B15/C15/DACA_OUT', 'A1/B7/DACB_OUT', 'A10/B1/C10', 'A12, C5', 'A2/B6/C9', 'A3, C7/B9', 'A4/B8', 'A4/B8, C14', 'A5', 'A6', 'B0/C11', 'B11', 'B2/C6', 'B3/VDAC', 'B4/C8', 'B5', 'C1', 'C14', 'C2/B12', 'C3/A7']: No option named A4/B8, C14 defined, valid options are
A0/B15/C15/DACA_OUT
A1/B7/DACB_OUT
A10/B1/C10
A11/B10/C0
A12, C5
A14/B14/C4
A2/B6/C9
A3, C7/B9
A4/B8
A5
A6
A8
A9
B0/C11
B11
B11, GPIO21
B2/C6
B3/VDAC
B4/C8
B5
B5, GPIO20
C1
C14
C2/B12
C3/A7
at setHelper (D:\dev\ti\ccs\ccs\utils\sysconfig_1.19.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\objectManagers\proxyHandlers\managedObjectProxyHandler.ts:162:10)
at Object.set (D:\dev\ti\ccs\ccs\utils\sysconfig_1.19.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\objectManagers\proxyHandlers\managedObjectProxyHandler.ts:29:10)
at scriptFunc (D:\dev\ti\C2000Ware_DigitalPower_SDK_5_02_00_00\solutions\tida_010938\f28003x\sinv\tida_010938.syscfg:287:30)
at cb (D:\dev\ti\ccs\ccs\utils\sysconfig_1.19.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\runScript.ts:112:7)
at withDeprecatedAccess (D:\dev\ti\ccs\ccs\utils\sysconfig_1.19.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\deprecatedAccessGuard.ts:14:10)
at runAsUserScript (D:\dev\ti\ccs\ccs\utils\sysconfig_1.19.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\scriptingGuard.ts:61:3)
at iteratee (D:\dev\ti\ccs\ccs\utils\sysconfig_1.19.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\runScript.ts:110:5)
at baseEach (D:\dev\ti\ccs\ccs\utils\sysconfig_1.19.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
at Function.each (D:\dev\ti\ccs\ccs\utils\sysconfig_1.19.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9409:52)
at D:\dev\ti\ccs\ccs\utils\sysconfig_1.19.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\runScript.ts:108:6
gmake: *** [build-402855905] Error 1
gmake: Target 'all' not remade because of errors.
我尚未修改任何 CCS 设置或工程设置。 为了能够编译固件、我应该做些什么吗?
提前感谢您。